I CUSCINETTI DANNEGGIATI
sono ispezionati da NTN

Come riconoscere ed evitare i danneggiamenti dei cuscinetti durante il funzionamento?
Come testare un nuovo sistema?
RivolgeteVi al servizio di assistenza tecnica di NTN.

roulements-defaillants-2

Il servizio ASSISTENZA TECNICA di NTN analizza i Vostri cuscinetti e risponde a tutte le Vostre domande:

  • Quali sono le cause di cedimento durante il funzionamento?
  • I cuscinetti possono essere ricondizionati?
  • Come evitare il ripetersi del guasto?

Se integrate nel Vostro piano di manutenzione, le nostre raccomandazioni possono aumentare la durata operativa dei Vostri cuscinetti, ottimizzare il tasso di utilizzo dei Vostri impianti e quindi, consentirVi di risparmiare.

In caso di dubbio, NTN Vi fornisce assistenza tecnica per le operazioni di manutenzione.

Consultate anche le nostre pagine Web dedicate a montaggio, smontaggio e lubrificazione.

  1. Quando NTN riceve un prodotto danneggiato da analizzare, si apre una pratica di assistenza tecnica.
  2. NTN si impegna per capire il contesto di utilizzo.
  3. Un tecnico esperto smonta il prodotto ed esegue la valutazione del cuscinetto: ispezione visiva approfondita, misurazioni dimensionali, analisi del lubrificante se necessario, ed eventualmente analisi metallurgiche.
  4. L'esperto effettua una diagnosi sulle probabili cause del cedimento.
  5. La diagnosi viene discussa e convalidata in sessione pluridisciplinare.
  6. La diagnosi e le raccomandazioni vengono formalizzate in un rapporto di perizia che Vi viene trasmesso. Le raccomandazioni riguardano il cuscinetto e il suo montaggio, nonché la macchina su cui viene utilizzato.

Questo metodo si applica anche ai prodotti utilizzati durante le prove di validazione/omologazione. In questo caso, la nostra conoscenza approfondita consente di migliorare il prodotto o il processo di produzione.

I cuscinetti utilizzati nel settore aeronautico sono oggetto di un trattamento specifico.

Pierre B.

Da diversi anni avevamo un problema di notevole usura dei cuscinetti a sfere utilizzati in condizioni di elevata velocità.
NTN ci ha proposto di eseguire una perizia completa su un certo numero di cuscinetti per risolvere questo problema ricorrente. La diagnosi ha evidenziato:

  • un problema di lubrificazione, che tuttavia non era la causa principale del danneggiamento
  • un problema di serraggio dell'anello interno sull'albero


Discutendo con il reparto di manutenzione e il tecnico di NTN, è risultato che il cuscinetto non era bloccato correttamente e si allentava dopo alcune ore di funzionamento. Questo approccio ci ha permesso di aumentare il tasso di utilizzo delle macchine e, di conseguenza, il livello di produzione.

Pierre B. - Responsabile della manutenzione presso un'azienda del settore di produzione di beni di consumo. NTN-SNR ha firmato un contratto di riservatezza con questo cliente.
roulements-defaillants-expertises-ntn-snr-4-n

Desiderate richiedere una perizia sui Vostri cuscinetti? CONTATTATECI